This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:与建议的工具 BP-ADS7128的协议兼容性

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528, ADS7128, BP-ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963512/tla2528-protocol-compatibility-with-proposed-tool-bp-ads7128

器件型号:TLA2528
主题中讨论的其他器件: ADS7128BP-ADS7128

您好,

TLA2528是否具有与 ADS7128相同的协议?BP-ADS7128是用于 TLA2528的建议工具?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些器件具有类似的协议、TLA2528可用于 BP-ADS7128。

    请注意、ADS7128具有比 TLA2528更多功能。 如果调用了 TLA2528上不可用的其他功能、则器件会作出奇怪的响应。 但它们共享的功能使用相同的寄存器。

    如果对 TLA2528感兴趣、我们建议评估 EVM 板载 ADS7128、因为器件上有散热焊盘(可能很难换出)。 它们将显示相同的性能(除了额外的功能)

    此致

    Cynthia