This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:如何处理 REFP0引脚

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957988/ads1120-how-to-deal-with-refp0-pin

器件型号:ADS1120

团队、

如果客户希望为 ADS1120使用内部 VREF、应如何处理 REFP0/REFN0? 悬空或连接到 GND? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    ADS1120数据表的 第9.1.5节称为未使用的输入和输出。  此处的状态是"保持未使用的模拟和基准输入悬空"、以最大限度减小流经器件引脚的泄漏电流。  这些引脚还可以连接到中间电源或 AVDD、但如果输入连接到 AVSS、则会出现最高泄漏电流。  因此、即使基准输入可以通过任何这些方式进行连接、使引脚悬空也将具有最低的泄漏电流。

    此致、

    Bob B