This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:/LM98722:ToD 测试条件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714, LM98722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956769/lm98714-lm98722-tod-test-condition

器件型号:LM98714
主题中讨论的其他器件: LM98722

您好、专家、

我的客户正在考虑 LM98714和 LM98722。

您能告诉我"TOD"参数的测试条件吗?

是输入 INCLK+和 DOUT*之间的时间吗?

(LM98722数据表)

 

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在11月19日之前检查您的问题和反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ToD 是从 SCLK 到执行读取操作的延迟。 请参阅 LM98722数据表的第60页。 图64显示了 SPI 的时序图。

    此致

    Shinya