This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:如何进行偏移和量程校准

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235EVM, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963404/ads1235evm-how-to-offset-and-span-calibration

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1235

大家好  

我将 Delta-Sigma GUI 软件与 ADS1235EVM 配合使用。 我不知道如何使用 Δ-Σ GUI 软件执行失调电压、跨度和系统校准。 任何指导都将大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、

    欢迎来到 E2E 论坛!  您可以发出适当的偏移和增益校准命令。  偏移校准应始终在增益校准之前完成。  ADS1235数据表第8.4.7节讨论了这些命令。

    尽管校准命令可通过 GUI 中的命令发出、但使用 GUI 校准连接的设备有点困难。  EVM 平台不能设计为涵盖可连接的多种传感器。  因此、即使您可以发出偏移或增益校准、也是一种手动操作、用于收集数据并确定称重传感器的特性。

    我将首先发布自偏移校准。  ADC 针对 PGA 增益设置进行了出厂调整。  因此、为了简化和限制校准部分的误差、只需从自偏移校准开始。

    当负载单元的激励电压与基准电压相同时、测量值应为比例式。  假设使用5V 电压。  我建议使用128的最大增益。  在大多数情况下、称重传感器的跨度将远小于 ADC 的满量程范围。  因此、对于标度校准、您将使用两点校准技术。  使用无负载作为零点并保存结果。  然后在接近或满量程时应用校准重量以确定斜率。  您可以使用这两个点来校准量程。  使用以下方法计算称重传感器的重量。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的回复。 我的计算方法与您的计算方法相同... 两个点校准的标准方法。 )

    我想将此 EVM 连接到 STM32微控制器。 我完成了 J6连接器中的所有连接... 这仍然没有解决我的问题。 在哪里应该为 STM32开发板上的 EVM 提供电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、

    我看到您在新主题中发布了相同的问题。  我在这里作出了答复:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/964208/3562089#3562089

    此致、

    Bob B