This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:关于 ADC 驱动器设计

Guru**** 2770185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963968/ads8860-about-adc-drive-design

器件型号:ADS8860

您好,团队

我正在学习 ADC 驱动器设计、我看到了一些文章、我有一些问题:

XX 的含义以及他的计算原理?

NTC 的含义是什么以及他的计算原理是什么?

3.我们是否有其他相关信息要分享?

请详细解释、我对这一知识非常感兴趣、谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我尝试回答您的问题。

    1. 我不熟悉这份具体的应用说明,因此我不知道文章作者试图说明什么。  但是,所提供的公式给出了正弦信号或 dV/dTmax 的最大变化率,该变化率等于峰值电压 Vpeak 乘以2*3.14*频率。  为了计算转换期间输入信号的变化量、您可以将此最大变化率乘以转换时间、从而得出转换期间输入电压的最大变化。   请记住,要对输入进行正确采样,您需要满足1/2 *Fsample 的奈奎斯特采样率。  因此、对于1Msps 转换率、最大输入正弦波频率将为500kSPS。  但是、如果您查看阶跃输入、那么了解转换期间输入信号的变化量可能很重要。

    2. NTC 是时间常数的数量。  这个等式假定输入稳定时间由一个简单的 RC 网络决定、在这个网络中、时间常量、tc=R*C  在一个时间常数中、输入将稳定至最终值的63%。  但是、对于16b 转换器、我们希望最终值稳定在1/2LSB 以内、或者100*(1-(0.5/2^16))=最终值的99.999%。  在本例中、我们需要将时间常数乘以 N、以找到总稳定时间。

    请 观看 TI 高精度实验室- ADC 的视频和演示。  它详细介绍了其中的许多材料。

    https://training.ti.com/introduction-analogue-digital-converters-adcs?context=1139747-1140267-1128375-1139102

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用