This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58B19:最小采样频率

Guru**** 2563550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58B19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957917/ads58b19-minimum-sampling-frequency

器件型号:ADS58B19

尊敬的所有人:

我们尝试使用采样频率约为200kHz 的 ADS58B19 ADC (为此、我们使用外部信号发生器、并通过评估板的 CLKIN 连接器进行介绍)、 然而、我们已经看到、当采样频率低于590KHz 时、ADC 无法正常工作。 检查数据表后、我们看到了以下内容:

那么、ADC 是否具有最小采样频率、或者是否有方法可以使用较低的采样频率?

提前感谢您。

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    不幸的是、不 ADC 仅支持30MSPS 及以上。 原因是有很多模拟电路在内部进行交流耦合以实现最佳性能。 因此、290KSPS 等低采样率不能通过这些交流耦合电路。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的快速回答。

    此致、

    Pablo