This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:GUI 不想与 AFE4400SPO2EVM 板连接

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962670/afe4400spo2evm-gui-doesn-t-want-to-connect-with-afe4400spo2evm-board

器件型号:AFE4400SPO2EVM

您好!

我刚刚购买 了 AFE4400SPO2EVM、并按照用户指南中的步骤操作、但当我打开 GUI 时、我会一直收到以下消息:

我无法使用它。 您有什么想法吗? 我已经更新了 USB 驱动程序。

谢谢

此致、

镀铬
镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    是否可以重新连接错误消息? 您的原始帖子中没有出现这种情况。

    另请附上设备管理器 COM 端口设置的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    这是图片。 你能看到吗?

    此致、

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    感谢您附加错误消息。

    请附上设备管理器 COM 端口设置的屏幕截图。

    器件应在器件管理器的端口(COM 和 LPT)设置下显示为"AFE44x0SPO2-FE EVM (COMxx)"。

    如果设备管理器中未将此设备识别为上述设备、则在禁用驱动程序签名强制执行后、您需要重新安装 USB 驱动程序(请参阅用户指南中有关如何禁用驱动程序签名强制的第3.3.1节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    我曾尝试这样做,但问题仍然存在。

    我使用的是 Windows 10、在 USB 驱动程序中、它被写为"for Win2000/XP/Vista/7"。 这会是个问题吗?

    此致、

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    请按照以下链接中概述的步骤操作、以使驱动程序在 Win 10操作系统上运行

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/460543/1948383#1948383

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    这已经解决了我的问题、谢谢您、

    此致

    镀铬
    镀铬