This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1287:定期数据检索期间的最后一个 SCLK 上升沿到 CSn 上升沿要求

Guru**** 2847110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963852/ads1287-last-sclk-rising-edge-to-csn-rising-edge-requirement-during-periodic-data-retrieval

器件型号:ADS1287

您好!

由于节省电池的原因、我想尽量缩短我们使用的四个 ADS1287-s 的读取时间、现在使用了大量的唤醒时间来等待这个24 x 1/fclk 时间。
我们是否可以在获得数据后立即放弃这个等待时间并开始 CSn 上升? 我不明白为什么我们只读取数据时需要等待24x fclk 周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorand、

    您是正确的... 在 SPI 总线上计时数据后、无需在将/CS 引脚设置为高电平之前插入延迟。

    仅当您在不切换/CS 的情况下背靠背发送两条 SPI 命令时才需要此延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    好消息、谢谢、

    Lorand