请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 AVDD 在5V 时良好、DVDD 在3.3V 时稳定、并且每个 VCAP 都达到应有的值。 启动时、/DRDY 引脚稳定在3.3V。 我已经尝试设置 START 引脚以及进行复位。 是否有任何可能导致此行为的因素?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Paul:
欢迎访问 E2E 论坛、感谢您使用 ADS1299。
对于您的 DRDY 问题、您能否查看您是否遵循数据表第11.1节中的加电序列? 常见问题解答的最后一节还介绍了如果无法正确启动所有功能、可以执行的操作(请参阅下面的)。
如果您无法完成上述所有步骤、请尝试在模拟和数字电源仍然存在的情况下重置器件。 在尝试与器件通信之前、请确保电源有足够的时间上电、并且已遵循上电复位(POR)时序(数据表中的第11.1节上电排序)。 有关更多信息、请查看器件数据表以了解初始上电序列例程和上电复位(POR)时序示例。
谢谢。
-TC