This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7843:ADS7843给出了不正确的触摸坐标

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963957/ads7843-ads7843-giving-improper-touch-coordinates

器件型号:ADS7843

我们将 ADS7843用作触摸屏控制器。 每个20个检测周期、IC 不会提供至少1次的触控坐标。 我们已确保 IC 的布线符合 TI 提供的应用手册。 此外、我们还使用了 TI 在网站上提供的文档中建议的所有技术、我们还在 IC 端子(X+、X-、Y+和 Y-)处添加了去耦电容器、但该解决方案也不起作用。 请为我们提供改进 IC 响应的方法。 这些变化使得触摸坐标至少相差30像素。 在添加去耦电容器之前、变化约为60 px。 当示波器连接到 X+、X-、Y+和 Y-端子时、未观察到噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能否提供您提到的示波器截图以及电路板原理图和布局?  您使用的是内部基准还是外部基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    由于版权问题、我无法在开放论坛上发布这些详细信息。 请向我们提供您的官方电子邮件地址。 感谢您的支持。

    此致、

    Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我将向您发送一条注释。