This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:串扰问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204, ADS1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957662/ads1204-crosstalk-issue

器件型号:ADS1204
主题中讨论的其他器件: ADS1208

大家好、  

我的客户使用了 ADS1204、并看到一些 LSB 串扰。 当在通道1上转换电压时、在其他通道上也可以看到电压减弱的情况。

1. ADS1204或 ADS1208的串扰是否已知?

2.这是否可以从数据表中读取并追溯到定义的电压?  

谢谢、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    我从未听说过有关 ADS1204或 ADS1208的串扰问题。  您是否有任何原理图或布局详细信息要与我们分享?  您是否有一些原始数据显示问题?