This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8343:微芯片`s 标记的标识

Guru**** 2514765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964111/ads8343-identification-of-microchip-s-marking

器件型号:ADS8343

您好!  

谁可以帮助识别微芯片`s 标记?

器件型号为 ADS8343E 和 ADS8343EB

因此、如果基于封装器件标识查找、型号 ADS8343EB 必须具有以下器件型号:
广告
B
8343E
但实际上、我有这个:

如果基于 封装器件标识查找、则与 ADS8343E 相对应  



请告诉我 是否贴错了标签?  
或者后一个 B 应该位于另一个位置吗?  因为从宽度来看、器件型号是不合适的  

并且应该与 ADS8343E 和 ADS8343EB 的器件型号相似?  

谢谢、

帕维尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图像未通过、请尝试使用编辑器中的"插入图像"按钮进行连接。

    我们的内部系统显示与公开可用的 TI 器件标识查找工具(链接如下)相同、并且 ADS8343EB 的顶部标记应额外添加"B"。

    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    尝试附加图像  

    我前一封信中的此图像№1   

     

    此图像№2.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有"ADS8343EB"材料。  这可以通过图像左上角的较大的额外"B"来看到。  我们的内部系统显示、"ADS8343E"材料的角落中没有额外的"B"。