This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5403:振荡器设计

Guru**** 2900380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956875/ads5403-oscillator-design

器件型号:ADS5403

我们使用5403设计了 FPGA/ADC 板。 1/3板不工作、在重新旋转之前、我想确保我正确使用了 LVPECL 振荡器配置、或者应该使用电容耦合 LVDS 振荡器。 请尽可能提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我会使用 PECL 振荡器交流耦合、如原理图所示。

    您可以尝试更改您必须帮助的终止方案。 对于 PECL、您只需将振荡器的两个输出端接至低电平即可。

    例如、我要更改 R5 = R6 = 0欧姆、R3 = R4 = DNI/移除、并更改 R7 = R8 = 150欧姆。

    这应该起作用。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob、

    这是根据您的建议修改的电路。 只需确认一下、您是指 PECL 还是 LVPECL、是否有推荐的低漂移振荡器?

    非常感谢

    Richard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是的、上面的原理图就是我的建议。

    我将查看以下用于实现低漂移和低抖动的振荡器。 请参阅下面的链接...

    此致、

    Rob

    www.crystek.com/.../VCXO_LVPECL_Guide.pdf