This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:一些问题。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962666/lm98714-some-questions

器件型号:LM98714

大家好、

我的客户考虑使用 LM98714。
您能就我们的问题向我们提供建议吗?

问题1.  OSx 引脚的输入是否需要一个电容器(Tantal)来实现直流切断、如数据表中的 p、87?
  我的客户希望直接从视频信号输入。 此时 、是否可以输入1.1V 作为 VCLP 引脚的基准电压作为外部输入?

问题2. 如果 Q1正常、是否可以将源跟随器寄存器设置为"禁用"?

问题3. 如果 Q1是 NG、我们可以将多少电容用于 DCCUT?  

问题4. 如何处理 CLK 未使用的引脚?

问题5. 我的客户 正在考虑将15MHz 输入到 AFE、其中 AFE 模式为 mode3、输入时钟类型为 INCLK =像素频率。 (PIXCLK)。
    是否可以将晶体振荡器生成的15MHz 连接到28引脚 INCLK +并将 GND 连接到29引脚 INCLK-?

问题6.   您是否具有 TXpp0~TXpp6的最小/最大规格。
   如果是、您能告诉我这方面的信息吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在 12月10日前检查您的问题和反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、

    感谢你的答复。
    我将在12月10日之前等待您的评论。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 将在 12月10日之前反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是您的问题反馈。

    1:可以输入直流信号。 VCLP 1.1V 可从外部输入。

    2:确定禁用。

    3:nA。

    4:确定保持打开。 但是、建议在 PCB 上保留测试点(焊盘)以进行调试或配置更改试验。

    正常、可在28引脚上从外部输入15MHz 时钟。 然后将29引脚连接到 GND。 有关 CMOS 接收模式、请参阅 INCLK+技术规格的第6页。 需要满足 VIHC 和 VILC。

    6.MIN/MAX 技术规格不适用于 TXpp0-TXpp6。

    此致

    Shinya


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、

    非常感谢您的回复。
    我会将您的答案发送给我的客户。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita-San、

    我想添加一个问题。

    ESD 保护二极管是否以与模拟引脚相同的方式连接到数字引脚?
    根据数据表、只有模拟引脚具有以下说明。


    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数字引脚还具有 ESD 保护。 它可能是不同的方式。

    您能否为新问题创建新主题和帖子? 它有助于支持 E2E 帖子。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、

    感谢您的快速响应。
    我明白了。
    我将为未来的新问题创建一个新主题。

    此致。
    Kengo。