This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找"Fast"DAC

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, MUX36S16, DAC8830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963444/looking-for-the-fastest-dac

主题中讨论的其他器件:DAC8760MUX36S16DAC8830

您好!

在项目范围内、我必须设计一个在 DAC 块上具有30个输出的 μ µC - DAC -放大器链。

我最 µs 的规格是、µC 计算和一个输出上的可观察电压之间的时序必须尽可能快(最大值~2)。

到目前为止,我一直在寻找在2个差动 SPI 总线上使用的16路输出 DAC (我只有2条 SPI 总线可用)。 但是、SPI 通信非常慢、并且对最终时序有很大影响。

在 TI 的一份文档(适用于 PLC 的多路复用单通道 DAC 的多通道模拟输出模块参考设计)中、我发现可以使用单输出 DAC 和多路信号分离器来实现这一结果、 但我一直找不到具有缓冲输出的16或32路输出多路信号分离器 (在我的 DEMUX 切换时、我的电压电平必须保持开启)

那么,这是我的问题:在这种情况下,最明智的解决办法是什么? 无论解决方案如何、您是否有任何组件可建议我使用? (请注意、DAC 的最小值应为12位、FSR 无关紧要)

此致、

Alexandre Lecomte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您有2个 SPI 信号接口、我建议采用以下方法。

    使用2个 DAC8760、或者如果只需要电压输出、请从我们的产品系列中选择任何 MDAC 以及16 * 1个多路信号分离器、电容器和缓冲器  

    单个16通道看起来是这样的。

    UC --> DAC8760 (或 MDAC)--> MUX36S16 -->保持电容-->缓冲器-->

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    我看过 DAC、我担心它的稳定时间对于我的应用来说可能太长、但由于我只使用电压输出、我可以使用 DAC8830等。 对于多路信号分离器、它似乎是适合应用的组件。

    对我来说,下一部分似乎很模糊:我不知道保持电容器,但在换向时不会引起问题? 假设我从0切换到5V、I=C* du/dt 意味着电流尖峰为几安培、对吧? 我知道、在大多数应用中、您可以在它们之间放置一个放大器来避免这个问题、我应该在这里这么做吗?

    谢谢、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    保持电容器的大小将为纳法拉、假设换向的时间大约为微秒、则会产生毫安级的电流、而不是安培。 Pease 阅读您上面提到的参考设计、为您的设计获取指示性值。  

    此外、所有这些都取决于您的设计中的精度、稳定时间和可接受的漏电压降。

    进行粗略计算以得出这些数字、我们可以进行讨论。

    此致、

    AK