This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:关于 ESD 测量和闩锁现象

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957544/tsc2046-about-esd-measures-and-latch-up-phenomenon

器件型号:TSC2046

您好!

客户正在对应用进行 ESD 测试。
在此过程中、ESD 从 X±和 Y±侵入并发生闩锁。

我认为最好安装 TVS 系列和滤波器以采取措施。
但是、由于电路板的原因、客户很难安装组件。

作为替代方案、它们能够通过限制 VCC 线路上的电流来阻止闩锁现象。
电流限制为5mA。
您能就采取此类措施的风险和预防措施向我提供一些建议吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSC2046出现类似结果的唯一原因是、如果通过高/低侧保护电芯传导、然后触发器件内部的吸收器件、以某种方式超出器件的绝对最大额定值。  虽然在室温下限制电源电流可能会防止出现负行为、但我们建议您限制输入电压以防止内部电池在电路内导通、这样就不会出现问题。

    请查看以下培训材料、了解有关 EOS 保护的更多信息、虽然该信息基于运算放大器、但也适用于 ADC。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-overstress-protection