This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:输出磁通

Guru**** 2905530 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963363/dac43608-output-fluctuaiton

器件型号:DAC43608

你(们)好。

我的客户正在评估 DAC43608。 他得到了如下所示的波形。

蓝色波是3.3V 电源、该电压略有波动。 VrefIN 连接到此电源。  

粉色波为0V 输出。 为什么输出也会波动、并且电源之间存在相移? 它应作为 GND 直接连接。 我们是否有任何方法可以消除噪声?

此外、他还使用 DEVICE_CONFIG 寄存器来关闭/打开输出。 打开输出、然后修改输出值、或修改输出值、然后打开输出、哪一个序列更好?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 Vrefin 被连接至这个电源、电源中出现的所有噪声也将被耦合至输出。 为避免这种情况、只有解决方案是将适当的干净基准连接到器件。

    该电源看起来也来自开关电源。 请使用 LC 滤波器或 π 型滤波器来降低纹波电压。

    就序列而言、这无关紧要。 首先清理电源并为器件提供适当的基准电压。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    非常感谢。

    客户将尝试使用干净的 REF。

    此外、您能否解释输入和输出之间为什么存在相移?  

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    您是否知道输入和输出之间为什么存在相移?

    如果你能解释,我将不胜感激。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在基准引脚上、我们可能有由去耦电容器、键合电阻和电感器形成的滤波器、交流信号可能会发生相移。  

    该相移可以是频率、去耦电容值、电感和键合线电阻等的函数

    我们不希望客户在 REF 引脚上为此器件提供交流信号。 器件需要干净的直流信号。

    希望这澄清了您的疑问、

    此致、

    AK