This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:&quot 的寄存器设置;采样脉冲宽度"

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961052/lm98620-register-setting-of-sample-pulse-width

器件型号:LM98620

您好、先生、

有关"采样脉冲宽度"的寄存器设置、请帮助我、

1)。
我在寄存器0x37写入了值0x60、但返回了0x00。 对吗?
告诉我如何检查设置是否正确完成?

2)。

在第80页的 Reg 0x00-0x0005写入值0x0C 后、我发现第00页的 Reg 0x36的值已更改为0x0C。
但我没有在 Ppage 00的 Reg 0x36写入任何内容。 正确吗?

此致、

AZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我调查您的问题、并在12月5日前向您提供反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) ADR 0x37是 SH2b 模式的专用寄存器。 一种可能的方法是设置模式而不是 SH2b (请参阅第36页的数据表表表6)。

    如果不使用 SH2b 模式、则0x37不是有用的寄存器。

    2) 2)这也与上述 DLL 相关。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你,Shinya。

    我 想 在 SH2b 模式下使用该器件、以便我需要在这些寄存器中写入适当的值。

    我发现 Reg-0x36链接到0x00-0x05第80页、而 Reg-0x37链接到第80页中的0x08-0x0D。 这是真的吗?

     下面的设置流程是否 正常?

     写入除禁止的寄存器0x36和0x37之外的所有寄存器中的值。

     2.在寄存器0x37中写入值。

    3.在第80页的 Reg-0x08-0x0D 中检查值(预期 值与 Reg-0x37相同)

    4.不要在 Reg-0x36中进行任何操作,只需检查值即可。

    此致、

    AZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在12月11日前调查您的问题和反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的序列看起来正常、但请在工作台上使用样片进行尝试以进行确认。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    感谢您的支持。

    此致、

    AZ