This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:导联脱落时的泄漏电流

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956837/ads1299-leakage-current-when-lead-off-is-off

器件型号:ADS1299

尊敬的 e2e 支持:

我的客户在优化 ADS1299时遇到了一些问题、需要知道导联脱落检测关闭时的泄漏电流是多少?

我们是否对其进行了表征? 在几个 PA /打个 PA 时?

我可以在 PM 中分享设计和测量的详细信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    泄漏电流规格在电气特性表中列出(请参阅数据表的第9页)。 此规格中通道的输入偏置电流是在导联脱落电路关闭的情况下测量的。 我在下面列出了它们供您参考。  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    我对客户问题感到困惑。 他正在衰减 ADS 输入端的噪声电流:

    输入偏置电流不是问题所在、因为它是直流电流、而不是噪声电流、也就是交流电(这就是我希望从仿真或测量中获取 ADS1299的输入噪声电流的原因。 请记住,噪声电流可以用以下公式的第一近似值表示:in=√(2.Q.IBIAS),IBIBIAS=300pA)。

    我怎么能向大家介绍更多的细节(方框图等...) 在 PM?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将详细信息发送至 ADS129x 支持电子邮件@ ads129x-support@list.ti.com 吗?

    谢谢。

    -TC