This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:在2kHz 下测量6个差分输入

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B, ADS1261, ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963514/ads114s08b-measuring-6-differential-inputs-at-2khz

器件型号:ADS114S08B
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADS131E06

您好!

我正在设计一个用于测量电化学反应产生的电流的器件。 我需要每0.5ms (2kHz)测量6个电极。

我阅读了数据表、但不确定使用该 ADC 是否能够进行此测量。 是否有方法可以计算此值? 所有其他规格都非常适合我的需要。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabi、

    ADS114S08B 有一个最大数据速率为4ksps 的多路复用器。  使用低延迟数字滤波器时、还会产生一些额外的开销。  因此、如果您需要测量6个电极、最大数据速率为4ksps、4ksps/6的总吞吐量为667Hz (1.5ms 周期)、不会影响延迟。  因此、不能在0.5ms 内转换所有6个电极。

    因此、在使用内部多路复用器时、您将需要更快的 ADC。  您可以查看 ADS1261、这是一款使用类似于 ADS114S08B 的多路复用器的速度更快的 ADC、您也可以查看具有六个同步转换器的 ADS131E06。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的快速回答! 我查看了您推荐的 ADC。 我从未使用过同步转换器、它是否易于使用? 或者、考虑到生成的数据量、您在选择要使用的微控制器时必须考虑到验证问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabi、

    至于同步转换器的使用、我很难说它的易用性、因为我对您的体验一无所知。  通常、封装要大得多、因此与使用多路复用器的器件相比、这也可能是一个问题。  至于处理能力、这在很大程度上取决于您要进行转换的数据速率(速度)。  您需要在下一个转换周期结束前完全读出数据。  这可能需要在快速 SCLK 频率下运行。  对于 ADS131E06等器件、您将在转换结束时触发中断、以便一次读取所有通道数据。  您的固件需要将检索到的数据分成不同的通道。  有关详细信息、请查看数据表。

    此致、

    Bob B