您好!
我尝试使用 SPI 将 DAC 80504与 TM4C120ENCPDET 相连。 我正在尝试使用以下步骤写入 DAC 0。
1. CS 低电平
2.配置寄存器写入
3. CS 高电平
4. CS 低电平
5.增益寄存器写入
6. CS 高电平
7. CS 低电平
8. DAC 寄存器写入
9. CS 高电平
10.CS 低电平
11.用于读取 DAC0的虚拟命令
12. CS 高电平。
DAC0上没有输出、也无法从 DAC 寄存器中读取数据。 在10MHz 频率下使用模式1的 SPI 模式。 请支持。
此致
乔治