This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:流入模拟输入的最大电流

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962394/ads9110-max-current-into-analog-inputs

器件型号:ADS9110

大家好、

流入 ADS9110模拟输入端的最大绝对电流是多少? 我的客户需要确保他们充分保护输入免受故障事件的影响。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    感谢您发帖。 我将深入了解这一点、看看我们是否可以提供更多信息。 请允许我一天或两天时间来了解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 您在这里有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    是的、感谢您的耐心。 我找不到数据表中排除此规格的原因。 请让客户假设+/-10mA、这是我们的非电源引脚默认值。

    此致、