This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:1.2V 内部基准电压的温度系数

Guru**** 2523630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956965/dac5662-temperture-coefficient-of-internal-reference-voltage-of-1-2v

器件型号:DAC5662

您好!

我正在计算 DAC5662输出电流的误差。

我想知道1.2V 内部基准电压的温度系数。
(例如、温度系数:xxx uV/°C)。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    数据表中提供了相关信息。 这是数据表的片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neeraj

    感谢你的答复。

    我忽略了数据表上的说明。

    我以20ppm/°C 执行误差计算。

    谢谢你。

    网状网络