This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:通过 FMC-ADC-Adaptor 连接多 AFE5818EVM/AFE5807EVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5807EVM, TX7332EVM, AFE5832, TX7332, AFE5832EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956623/tsw14j56evm-connect-multi-afe5818evm-afe5807evm-through-fmc-adc-adaptor

器件型号:TSW14J56EVM

我尝试 通过 FMC-ADC-Adaptor 将 TSW14J56EVM 与多 AFE5818EVM 和/或 AFE5807EVM 连接在一起。  

我是否必须通过 LVDS 将它们与 TSW1400EVM 连接?

我希望 AFE5818EVM 的软件高速数据转换器专业版、HMC-DAQ 和 TX7332EVM 的软件都能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiangang、

    现在、我们没有验证这种方法。  多个 EVM 配置将是一个问题。

    TSW1400在非 FMC 连接器上支持 LVDS。  

    如果您需要更多通道、可以查看 AFE5832EVM 吗?  AFE5832+TX7332应该工作正常。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将识别 AFE5832+TX7332。 我们正在尝试通过 LVDS/FMC 评估具有多 AFE58*的 FPGA

    您知道、32个通道对于超声波器件而言是不够的。 它应该是1个 FPGA 和更多 AFE&TX。  

    我正在尝试验证1个 FPGA 是否可以通过 FMC 与许多 AFE 配合使用。

    如果出现许多通道、我们可能会从 LVDS 传输到 FMC。 也许我担心不会发生的事情

    非常感谢。

    湘江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解您的案例。 我们的 FMC 不支持 LVDS 模式。 它仅支持 JESD204B 接口。  

    AFE5818已在从32通道到256通道的许多超声波系统中得到验证。 因此、您可以放心地构建电路板。  

    谢谢!