This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:出现了 Fs/4频率的杂散

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, WAVEVISION5, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963622/ads54j60-spur-of-fs-4-frequency-appeared

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: WAVEVISION5

尊敬的 TI 团队:

你(们)好

 当我们使用 ADS54J60时、会出现 Fs/4频率的杂散。 当没有信号输入时、可以在第一个大约-82dBFS 的 NQZ 上看到250MHz 的杂散、其中通过 WaveVision5的采样率为1GSPS。

这种固定频率杂散会影响系统的后处理结果、因此我们想知道这种现象是否正常、或者是否有办法解决问题。

期待您的回答、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    Wavevison 不支持 ADS54J60EVM。 您使用的是什么 ADC?

    此致、

    Jim