This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:SE 输入配置。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957162/adc12dj3200-se-inputs-config

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

对于 1-2.6GHz 的信号频带、我们正在致力于将 ADC12DJ3200输入转换为 SE

我们现在看的是两个 RF 变压器

  • 微型电路 TXW2-282+
  • TCM3-452X-1+

您会建议哪一个?

非常感谢您的参与

祝你度过美好的一天

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    如果您计划在1至2.6GHz 频段内工作、 我建议使用以下平衡-非平衡变压器:  

    与上面列出的其他两个相比、这具有更好的相位不平衡、并且将在您所关注的频率范围内保持偶数阶失真。

    否则、为了获得最佳平衡-非平衡变压器选择、可在我们的 EVM 设计 BAL-0009SMG 上找到这些平衡-非平衡变压器、也可使用 BAL-0006SMG 或-0003SMG。

    此致、

    Rob