This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:用于输入过压保护的 AVDD 阻抗的定义是什么

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956667/ads8688a-what-is-the-definition-of-avdd-impedance-for-input-overvoltage-protection

器件型号:ADS8688A

大家好、

过压保护电压会因 AVDD 而异、但我不确定阻抗在电气特性中的含义。

您能详细介绍一下吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    原因是该 ADC 具有特殊的模拟前端(AFE)、包括1Mohm 高输入阻抗。 为了简单地理解这一点、可以将<30k Ω 阻抗视为 AVDD 可用的条件、将>30k Ω 视为 AVDD 关闭的条件。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    抱歉、我仍然不确定数据表提到的阻抗。

    例如、在数据表电气特性中、我们可以看到以下说明。

    AVDD = 5V 或提供< 30 kΩ 的低阻抗、所有输入范围均为  

    这提到了哪个阻抗?

    此致、

    北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    这是电源的条件、与 ADVDD 开启或关闭时相同。

    此致、

    戴尔