This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:如何使用3线 PT100对 ADS1248测量进行校准?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957203/ads1248-how-to-do-calibration-for-ads1248-measurement-with-3-wire-pt100

器件型号:ADS1248

作为我的主题标题、我希望在 将产品交付给客户之前校准我的 PT100测量值。

我通过 ADS1248+3Wire PT100和 汞温度计发布了我的温度测量值、后者作为参考。

那么、我应该如何对 ADS1248测量执行校准?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JKW:

    通常、要校准 RTD 系统、您需要选择2个高精度精密电阻器-通常在温度测量范围的低端上选择1个、在温度测量范围的高端上选择1个。 然后、您将在这些电阻器上施加 IDAC 电流并测量每个电阻器、以获得可与理想值进行比较的线路端点。 这将使您能够为您的系统确定适当的校正因数。 在您提供的图中、似乎存在与您的系统关联的显著偏移区域。

    请注意、校准仅与您选择的精密电阻器一样好、因此请确保这些是高精度组件。

    布莱恩