This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:通过寄存器读取识别 ADC12DJ5200

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956942/adc12dj5200rf-identifying-adc12dj5200-through-register-read

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

我的客户正在读取新电路板上 ADC12DJ3200上的 CHIP_ID (0x20)、在读取他们认为也安装了 ADC12DJ3200的旧电路板时发现它与 CHIP_ID (0x21)不匹配。

他们现在认为 他们可能安装了 ADC12DJ5200。 请执行、原因是他们无法目视确认这一点、但他们认为 CHIP_ID 显示为0x21而不是0x20。

他们想知道的是、是否有方法 通过读取其他一些寄存器来双重验证该 ADC 是否为 ADC12DJ5200? 我想读取0x2C4 FIFO_LAY_ALM 并查看它是否返回 0xFFFF、因为 ADC12DJ3200没有该寄存器、但要在此处进行检查。

我想另一个问题是、0x21的 CHIP_ID 是否明确意味着我们正在读取 ADC12DJ5200?  

感谢您的帮助、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    是的、 0x21的芯片 ID 明确意味着客户正在读取 ADC12DJ5200RF 器件?  

    此致、

    Rob