This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:校准模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200QML-SP, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957216/adc12dj3200qml-sp-calibration-modes

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200

Neeraj、您好!  

我对 ADC12DJ3200QML-SP 校准模式有疑问。  

我的理解是、后台校准会连续运行一个设置。 是否需要比仅在 ADC 初始化期间更频繁地运行前台校准、或在 ADC12DJ3200QML-SP 数据表第8.3节中指定的初始化过程中运行一次前台校准?

此外、任何有关 ADC12DJ3200启动建议的应用手册或技术手册都将有所帮助!  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    前台(FG)校准在 ADC 初始化期间运行、如果 ADC 裸片温度与运行 FG 校准的温度相比变化超过~15C、则应再次运行。 如果温度没有变化、则无需触发前台校准。

    数据表中的图50至57显示了在每个温度下进行 FG 校准与在室温下仅运行一次相比 ADC 交流性能的差异。

    此致、

    Neeraj