This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:斜坡波形

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961156/ads54j64-ramp-pattern

器件型号:ADS54J64

您好!

 

可通过寄存器91h 位7-4 = 0100来选择斜坡模式。

但是、这里的斜坡波形到底是什么?

斜坡模式由二进制补码或偏移二进制代码组成?

如果是二进制补码,则模式从11111111111111111111111111111111b 开始,每采样周期增加1b,最终达到01111,1111111111111111111111b,然后返回到下一个11111111,111111111111111111b,并重复此循环?

如果是偏移二进制代码、则模式从0000.0000.0000.0000.0000.0000b 开始、并且每个采样周期增加1b、最终达到111111.111111b、然后返回到0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000b、然后重复该周期?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    我正在与设计团队进行检查、但在查看数据表后、数据似乎只能是偏移二进制。 模式会高达1111....。。。。 然后循环至0000....

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    感谢您的回答。

     

    我从客户那里收到了更详细的信息。

    我的客户正在观察以下情况。

    请确认这些观察结果是否是预期的斜坡模式行为。

    它们使用模式8。

     

    • 斜坡模式重复从0000,0000,0000,0000,0000b 到0000,0001,1111,看起来像9位长度偏移二进制代码。

    • 斜升模式递增2xLSB、如0、2、4、…

    • 在通道 A、B、C 和 D 上、每个相位都不同2倍 LSB、如下所示。

    A:0、2、4、6、8、 10、…

    B:2、4、6、8、10、 12、…

    C:4、6、8、10、12、 14、…μ A

    D:6、8、10、12、14、 …、μ A

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    设计已验证此器件的输出数据是2的比较器。 根据客户使用的模式、您显示的模式适用于斜坡模式。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    更多确认。

     

    由于 ADS54J64是14位 ADC,14位二进制补码数据从 MSB 发送,两个零通过 JESD 放置最后两个 LSB,如下所示,对吧?

    Bit13、Bit12、Bit11、Bit10、Bit9、 Bit8、Bit7、Bit6、Bit5、Bit4、 BIT3、Bit2、Bit1、Bit0、Zero、 零。

     

    但是、对于斜坡模式、首先发送7个零、最后发送9个 LSB 的9位斜坡数据?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    数据顺序正确。 我正在研究斜坡问题。 这是我假设的模式8。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

     

    是的、我的客户正在使用模式8。

    请通过模式8上的 JESD 确认正确的斜坡数据格式。

     

    此致、

     

    希拉诺