This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC902:DAC902

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC902
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962468/dac902-dac902

器件型号:DAC902

我@的是 DAC902 μ s 时钟速率40MSPS。 DAC 正在生成1MHz 正弦波。 当我测量 DAC 的输出时、我得到以下噪声正弦波:

 

我不确定这背后的原因是什么。 我确实注意到、在数据表中、他们没有提到40MSPS 的时钟速率、因此我不确定这是不是问题的原因。

下面是原理图的图片:

DAC 的输出噪声是否正常?

有人可以给我任何建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    确保 DAC 输出引脚上的负载 各不超过25欧姆。 我不确定您的设计是否正确。 有关连接放大器的更多信息、请参阅数据表的图4。 如果负载设置正确、请检查 U26.1输出端的 DAC 输出、而不是 您设计上的 ADC。 如果这里的输出看起来很糟糕、请验证进入 DAC 的数据的设置和保持时间。  如果降低采样率并清除输出、通常会出现这种问题。

    输出的第一次捕获显示为、如果进入 DAC 的数据不符合顺序。

    第二个图看起来像是时序问题或高噪声时钟。 尝试过滤时钟以查看这是否有用。 确保时钟振幅在数据表的规格范围内。  

    此致、

    Jim  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    在数据表的图4中、R1是否与 RL 并联、而 R3+R4是否与 RL 并联?  

    如果是这种情况、则我的加载错误。 另一件事是、我应该希望输出非常干净、还是需要添加重建滤波器?

    40MSPS 是否适用于此 DAC? 我在数据表中没有看到它、我不确定我是否在那里做了错误的事情。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表提到 RL 与 R1和放大器的输入阻抗并联。 我不是放大器专家、因此我无法提供更好的答案。 您可能希望在放大器组中发布此内容。

    时钟速率不应成为问题。 数据表中有几个 DAC 以较低速度运行的测量结果。  您不需要重建滤波器、但可能需要时钟滤波器。 确保您的时钟干净、输入数据符合设置和保持时间要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您花时间帮助我。 我将查看您提到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的