我@的是 DAC902 μ s 时钟速率40MSPS。 DAC 正在生成1MHz 正弦波。 当我测量 DAC 的输出时、我得到以下噪声正弦波:
我不确定这背后的原因是什么。 我确实注意到、在数据表中、他们没有提到40MSPS 的时钟速率、因此我不确定这是不是问题的原因。
下面是原理图的图片:
DAC 的输出噪声是否正常?
有人可以给我任何建议吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
穆罕默德
确保 DAC 输出引脚上的负载 各不超过25欧姆。 我不确定您的设计是否正确。 有关连接放大器的更多信息、请参阅数据表的图4。 如果负载设置正确、请检查 U26.1输出端的 DAC 输出、而不是 您设计上的 ADC。 如果这里的输出看起来很糟糕、请验证进入 DAC 的数据的设置和保持时间。 如果降低采样率并清除输出、通常会出现这种问题。
输出的第一次捕获显示为、如果进入 DAC 的数据不符合顺序。
第二个图看起来像是时序问题或高噪声时钟。 尝试过滤时钟以查看这是否有用。 确保时钟振幅在数据表的规格范围内。
此致、
Jim