This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:推荐的外部时钟发生器

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102, ADS52J90, CDCE72010, CDCM7005, SN74AUP1T04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957226/ads52j90-recommended-external-clock-generator

器件型号:ADS52J90
主题中讨论的其他器件:CDCM9102CDCE72010CDCM7005SN74AUP1T04

大家好、

好的、您能否确认我们的客户是否可以将 CDCM9102 (https://www.ti.com/product/CDCM9102)用作 ADS52J90的外部时钟发生器?

如果没有、您能否推荐最适合  ADS52J90的外部时钟生成器。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看!

    对于 JESD 操作、建议使用 LMK0482x 系列。  

    在我们的数据表中、我们还提供了以下建议:  

    13.1文档支持
    13.1.1相关文档
    《CDCE72010数据表》、SCAS858
    《CDCM7005数据表》、SCAS793
    《LMK048X 数据表》、SNAS605
    《SN74AUP1T04数据表》、SCES800
    《高速数据转换器时钟》、SLYT075

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的支持、只需确认 一下、是否也推荐为  ADS52J90EVM 使用 LMK0482x 系列

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 LMK0482x 系列用于52J90EVM。 这是 JESD204B 时钟系列。  

    谢谢!