This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:AVDD-AVSS = 3V 时的泄漏电流

Guru**** 2768975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956586/ads1298-leakage-current-for-avdd-avss-3v

器件型号:ADS1298

数据表图7提供了 AVDD-AVSS = 5V 时的泄漏电流。

 您能否为 AVDD-AVSS = 3V 提供类似的图形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    该图适用于 AVDD-AVSS = 3V 以及输入电压低于3V 的情况。  

    谢谢。

    -TC