This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7854:RREF 电阻器

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962373/ads7854-rref-resistors

器件型号:ADS7854

各位专家:

您能否澄清以下内容:11.1中的布局建议显示了 REFIO 引脚和 CREF 之间的小型 RREF 电阻器。

无论客户使用的是内部基准还是外部基准、您会推荐这些电阻器吗?

 在8.3.1的参考配置中、未提及这些电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的发帖。

    这种小电阻有助于实现基准电压稳定和稳定性、尤其是对于无法直接驱动容性负载的放大器而言。 一些具有集成基准缓冲器的外部基准 IC 将指定在选择输出电容器时要考虑的 ESR 值范围。 添加一个与输出电容器串联的小电阻器可确保始终满足此 ESR 要求。  

    我建议至少在10uF 输出电容之前放置一个0欧姆电阻器封装。 我们的 ADS8354EVM 原理图在此处显示了一个220m Ω 电阻器、但 ADS8353-Q1EVM (相同产品系列)最近发布、默认使用0欧姆电阻。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的详细回答。  

    谈到 ADS7854的内部基准:数据表中没有提到 ESR 要求、这意味着在客户使用内部基准的情况下、不需要电阻器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    没错。  

    此致、