This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56evm 触发控制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956913/tsw14j56evm-tsw14j56evm-trigger-control

器件型号:TSW14J56EVM

你(们)好

我将 TSW14J56EVM 板与 DAC38RF82evm 搭配使用。 使用 TRIG_IN SMA、我可以通过施加1.8V 触发器开始生成信号。

根据某些周期性模式、是否可以使用 TRIG_IN SMA 连接开始和停止生成?

谢谢你

放大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FmJ、

    目前、没有选项根据在 TSW14J56revD 板的 TRIG_IN 引脚上施加的信号来开始和停止发送 DAC 数据。

    此致、

    Jim