This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E-Q1:数据表说明

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957020/tsc2046e-q1-datasheet-clarification

器件型号:TSC2046E-Q1
主题中讨论的其他器件:TSC2046E

大家好、团队、

您能帮我澄清一下数据表上的几个问题吗?

我将使用 TSC2046E、PD1=0和 PD0=0。

由于 PD1=0、当电池在单模式下被监控时、不使用内部基准、对吧?

由于 PD1=0、当从差分模式切换到单端模式时、不需要考虑内部基准电压的唤醒时间、DOUT 将立即输出、对吧?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我相信您的理解是正确的。 PD1控制内部基准、当 PD1和 PD0 = 0时、器件会立即上电进行下一次转换。  

    此致、

    Aaron