This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:VC707用作正弦波发送器、DAC38J84用作正弦波接收器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956697/dac38j84-vc707-is-used-as-the-sine-wave-transmitter-and-dac38j84-as-the-sine-wave-receiver

器件型号:DAC38J84

我配置了 VC707和 DAC38J84、指示灯显示它们已正确配置。 我在未对 DAC38J84EVM 中的其他控制按钮进行调优的情况下、按照 DAC38J84EVM 的"快速入门"页面进行了操作。

我将 SMA 输出端口连接到示波器和频谱分析仪、结果如下所示:

在示波器中、黄色正弦波是预期输出值、蓝色正弦波是实际输出值。

我不知道导致这种结果的原因是什么。 DAC38J84是否默认开启混合功能?

如何找出原因?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于混叠、所有 DAC 都将生成奈奎斯特图像。 您需要通过抗混叠滤波器滤除图像。 有关说明、请参阅以下应用手册。

    默认情况下、DAC38J84 GUI 不会打开混合功能。 您需要手动启用该功能。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。 我祝愿你在工作中一切顺利,生活幸福。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我还有一个问题。

    当我向光谱仪发送2.88mhz 正弦波时、显示如下:

    在上图中、第一个脉冲是基波脉冲、其余脉冲是频率是基波频率的整数倍的谐波脉冲。

    为什么谐波的振幅如此之大?这是正常现象吗?

    原因可能是什么?

    我期待你的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我发现2.88MHz 正弦波在通过 DAC 后会伴随大量干扰信号、因此无法正确生成正弦波。

    但是、如果我输入10MHz 和20MHz 的正弦波、DAC 将能够正确生成相应频率的正弦波。

    以下两张图片显示了正弦波的正确生成。

    在第一个问题中、可以找到2.88mhz 正弦波生成图像。

    就这些。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC38j84本身可以是直流耦合。 但是、默认 EVM 设置是耦合 DAC38J84变压器。 变压器具有10MHz 至1GHz 范围内的带通响应。 因此、低于10MHz 时、最有可能是平衡-非平衡变压器引入失真。

    您可以更改 DAC 输出以获得直流耦合响应。  

    有关详细信息、请参阅以下应用手册:

    -Kang