This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据转换器建议

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS131M04, ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957091/data-converter-recommendation

主题中讨论的其他器件:ADS131A02ADS131M04ADS1219

大家好、团队、

我正在从事一个数字万用表项目、该项目需要200、000计数的分辨率(>=18位)。 我正在寻找一个器件建议、该建议能够以合理的低漂移(如果可能、<3ppm/°C)实现此分辨率。 首选 Δ-Σ。

有什么建议吗?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    客户对多少信道和哪种采样率感兴趣?  

    需要同时采样还是可以接受多路复用输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Alex、

    具有同步采样的两个或多个通道。 仅当我们可以实现>=18位的无噪声分辨率时、才可接受多路复用。

    采样率不是一个大问题。 >=2SPS 应该正常。

    最棒的
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    我建议查看 ADS131Yxx 系列、其中 y 为"M"、"E"或"A"(从低级到高级)、xx 为通道数量。   

    ADS131Yxx 系列的所有等级均可同时采样、并且能够在更高的过采样率(OSR)下满足>= 18位的无噪声分辨率。 我将从 ADS131M04开始、它将是成本最低的4通道解决方案。 ADS131A02是另一种选择、只有两个通道、能够实现更高的无噪声分辨率。  

    我还建议验证是否首选 SPI 或 I2C 数字通信、因为这将有助于缩小选择范围。 上述建议基于 SPI、而 ADS1219是 I2C 选项。  

    如果还有其他问题、请告知我。