This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401:DAC43401 GUI 设置

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43401, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957140/dac43401-dac43401-gui-setup

器件型号:DAC43401
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我有一位客户在尝试为 DAC43401设置 GUI 时遇到问题。 它们始终是通过  UNIFLASH 进行固件升级的最常安装。

每当他们执行此步骤加载映像(从互联网捕获的映像、而不是我的文件)时、都会提示一个窗口要求安装 TI Cloud Agent。

但是、即使完成安装并刷新后、TI Cloud Agent 安装窗口也会保持提示状态。

他们无法在下面的 TI Cloud Agent 安装窗口中看到下面的“完成”按钮。

是否有任何方法可以离线安装、而无需连接到 TI 服务器?  是否需要进行一些 IT 更改? 客户以管理员身份登录笔记本电脑。

 

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数情况下、此问题与 Windows 操作系统中的权限问题有关。 (我假设您使用的是 Windows 机器)

    收到错误后、再次下载云代理并以管理员身份运行。

    此致、

    AK