This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:I2C 线路负载电容

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956780/dac43608-i2c-line-load-capacitance

器件型号:DAC43608

你(们)好。

DAC43608的 I2C 线路的负载电容是多少?
在系统中、具有 IC2缓冲器的2个 IC 在同一条线路上并联、其中一个 IC 是 DAC43608。 我想知道负载电容。
数据表显示了10pF 的引脚电容、我是否可以将其视为 I2C 线路负载电容?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    10pF 是 I2C 引脚的适当电容。 谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。

    最棒的

    Zeming