This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:测试模式下的 ADC 采样

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962175/ads1293-adc-sampling-in-test-mode

器件型号:ADS1293

您好!  

我使用 ADS1293测试模式设置来测试 ADC 采样、并发现 了一种现象。 当设置零测试/正测试/负测试时、ADC 将对 某个偏差值进行采样。

这是什么原因会导致 ADC 采样异常? 另一方面、您能否提供不同测试模式下的预期范围?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您发帖。 我将与团队进行核实、然后再联系您。  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的耐心等待。 在与团队进行检查后、我们没有任何其他数据可供测试信号共享。 为了供您参考、我已经测试了 EVM 上的所有测试信号。 有关这些测试信号及其对应的平均值和峰峰值性能、请参阅以下随附的图。 DR 设置为853SPS、捕获时间为5秒。 如果您对下面的设置有任何疑问、请告诉我。  

    DR = 853SPS、采样时间= 5秒。

    CH1 =零测试信号; 平均值= 12.91uV、峰间值= 19.87uVpp

    CH1 =+Test 信号; 平均值=  202.21uV、峰峰值= 19.08uVpp

    CH1 =-测试信号; 平均值= -202.12uV、峰间值= 20.66uVpp


    谢谢。

    -TC