This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:加电时是否有办法关闭 LVDS 输出?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962681/ads5407-is-there-any-way-to-turn-off-lvds-outputs-at-power-up

器件型号:ADS5407

员工、

我们注意到、上电时、ADS5407的 LVDS 输出被驱动至大约1V、即使 ADS5407的使能输入被驱动为低电平。  我们有什么方法可以关闭 LVDS 输出、或者至少确保 ADS5407的 LVDS 输出在加电时始终低于0.6伏?  我们已经尝试关闭 LVDS 输出驱动器、但这只能在加电后通过写入寄存器66和67来完成、即使我们这么做、LVDS 输出信号上仍然观察到大约1V 的电压。

此致、

- Mike A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    没有。 一个选项是不为 DVDDLVDS 加电、执行寄存器写入以禁用输出、然后为 DVDDLVDS 加电。 这是我能想到的唯一可行的事情。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您返回到我的问题。  在安装该部件的电路板上、DVDDLVDS 信号全部直接连接到1.8V I/O 电源轨。  ADS5407还采用 BGA 封装。  因此、我无法隔离 DVDDLVDS 信号以不为其加电。  因此、遗憾的是、当我执行寄存器写入以禁用 LVDS 输出时、我们将会遇到这种加电问题。

    此致、

    - Mike A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我想你不能这样做,但这是我唯一能想到的。 您是否曾尝试将 RESET 保持在低电平并查看驱动器是否已降低?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    如果您谈论的是持有 SRESET (又名 SRESET B)信号低电平、否、我们没有尝试过这种情况。  巧合的是、我实际上曾建议同事尝试这样做、但他指出、TI 数据表中对此引脚的描述表明它是"串行接口复位输入"。 所以我们没有尝试。  但是、我们当然可以做一个实验、尝试在加电期间将该信号保持在低电平、以查看它是否对加电时的 LVDS 输出有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    这就是我们可以提供的一切。

    此致、

    Jim