This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501EVM:DAC80501型号

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954212/dac80501evm-dac80501-variant

器件型号:DAC80501EVM
主题中讨论的其他器件: DAC80501

大家好、

仅用于验证。  DAC80501EVM 中集成了什么具体的 DAC80501变体? 它是 Z 还是 M 变体?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    根据我们的一些内部文档、我认为 M 变体用于构建 EVM。  

    我将尝试验证这一点并返回给您。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我是否可以要求提供有关此方面的更新? 我们能否确认 EVM 中确实使用了 M 型号?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    我已经检查过其他应用工程师之一、但我们仍然不确定 EVM 上使用的是什么。 我已经提取了合同制造商使用的 BOM、它没有指定 M 或 Z 型号。

    我想器件的初始构建是由我们的产品线安排的、我们向合同制造商提供了直接用于 EVM 的器件。 自那时起、我们没有新的版本、合同制造商也没有询问可订购产品的型号。 此外、将此 EVM 组合在一起的应用工程师已经开始工作、因此我不确定为初始构建发送了哪些器件。

    我现在要做两件事。 我已经订购了 EVM、它正在送我去。 收到后、我将能够直接对其进行测试(或读取标记)、以确定 EVM 上的型号。 我可以做的另一件事是进入办公室查看是否可以找到 EVM。 不幸的是、我们的站点处于移动位置的中间、我不确定某些 EVM 是在哪里打包和卸载的。  

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我了解当前的挑战、非常感谢您为解决问题提供帮助。 我们已经与客户分享了初始信息、但他们希望在订购 EVM 之前确认实际型号、因此我想我们将在 EVM 到达后等待您的检查结果。

    再次感谢您的帮助!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    我今天收到了 DAC80501EVM、发现该 EVM 确实使用了 M 型号。 我从板上的器件上读取它。 在此处放大:

    在 EVM 审阅文档中列出的 M 和我现在收到的 EVM 之后、我可以合理地确保客户在订购时将收到 M 型号。  

    我将尝试更新编译文档、以便在书面材料中列出 M 变体。

    吴约瑟