This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6245:通道对齐

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956706/ads6245-channels-alignment

器件型号:ADS6245

您好!  

有关测试模式的两个问题:

  1. 我尝试使用两种测试模式(全为零、全为1)对齐所有四个 LVDS 数据通道、希望更改将在同一个采样中发生(如果不是、则在设计中产生延迟)。 问题是、有时变化不是"平滑"的-在两个图形之间的一个(并行)时钟周期内对一个意外值进行采样、从而破坏了所述的整个对齐概念。 这是已知行为吗?
  2. 考虑替代方案-我不确定如何使用切换模式。 在0101之间切换... 至1010... 每个时钟只能确定通道之间是否存在延迟、而不能确定哪一个延迟。 是这样吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    1.您是否使用同步模式进行此测试? 我不知道这是一个问题。 运行测试模式时、您是否能够在所有4个通道上共享数据的样子?

    2.如果您可以在启动测试模式时(例如 MSB 变为"1"时)在 FPGA (ILA)中触发捕获、则可以确定首先到达的通道。 您是否能够验证测试图形是否按预期工作、而不仅仅是通道对齐?

    最棒的

    Dan