This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:JESD 通道上的 PRBS

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954158/ads52j90-prbs-on-jesd-lanes

器件型号:ADS52J90

您好、支持团队、

我们很难使 JESD 链路启动并运行。 我们现在需要使用 PRBS 模式来调整链接。 但是、我们有一些问题、数据表和此论坛并未为我们提供答案。  

我们如何使 JESD 通道处于 PRBS 模式 、以及我们应该从 ADC 中获得什么?

PRBS 模式是否需要完成 CGS 和 ILA 阶段?

 测试图形模式自定义和生成的 PRBS 图形的斜坡之间是否存在差异?

此致、

米歇尔·沃特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我在另一篇文章中附加了我们的 FPGA 代码。 而我们的 FPGA 第三方不支持该代码。 代码按原样提供。  

    我想说、PRBS 可能会在该调试中引入复杂性。  在您给出 TX_TRIG 以对齐所有数字电路后,斜坡波形可能是最简单的。  

    如果您计划走这条路线、我随附了 PRBS 说明。  

    谢谢!e2e.ti.com/.../PRBS-in-the-ADS52J9x-AFE581x-2x-family.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晓 辰(Sean)、徐您好、

    问题是收发器的工具包无法识别斜坡模式。 它需要 PRBS 来验证数据是否正确。

    您能回答我在上一篇文章中有关 PRBS 的问题吗?

    此致、

    米歇尔·沃特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔  

    我们将在旁边检查 JESD PRBS 模式、下周回来。 我们通常只使用斜坡模式,JESD204B IP 可以对其进行重建。  

    我还建议您与 FPGA 销售商交流。 我们的 EVM 配置文件可能最适合设置 ADS 芯片。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐晓辰(肖恩)

    是否有更新?

    此致、

    米歇尔·沃特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、我们检查了一些

    数据表中指定的当前 PRBS 模式被插入 JESD 的传输层中、在该传输层中图形通过8b/10b 编码。 接收器必须具有8b/10b 解码器才能识别 PRBS 模式。

    您可能会要求在 PHY 层插入 PRBS 模式,而该模式不会经过8b/10b 编码。  

    您可以看到这是否会使您的失配现象发生变化?  

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐晓辰(肖恩)

    收发器块中的 PRBS 校验器位于8b/10b 解码器之前。 是否可以将 ADC 设置为不使用 PRBS 的8b/10b 编码的模式? 在 ADS52J90数据表中找不到任何内容。

    此致、

    米歇尔·沃特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔  

    否、我们在该 ADS52J90 ADC 中没有该功能。  

    谢谢!