This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:具有单个 Rsense 的多 RTD 配置

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962898/ads124s08evm-multiple-rtd-configuration-with-single-rsense

器件型号:ADS124S08EVM

大家好、

请澄清以下问题、

对于不同类型的 RTD (如 PT100、PT1000和 PT500)、我们是否应使用相同的 Rsense 电阻器值?

例如、如果我们为感应电阻器配置了通道1、2和3、为 PT100双线 RTD 配置了通道4和5、为 PT1000双线 RTD 配置了通道6和7、为 PT500双线 RTD 配置了通道8和9、则我们应该能够校准/处理所有三种类型的 RTD (PT100、 PT1000和 PT500)具有相同的 Rsense 值(例如1k 或2k)、或者我们需要为每种类型放置不同的 Rsense 电阻器(与 PT100类似、PT1000的 Rsense 将为1k、Rsense 将为2k)?

请就此提供帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi、

    通常、您可以使用具有不同 RTD 类型的1个感应电阻器、但您必须更改 IDAC 和增益设置、以使您的系统获得最佳性能。 如果 RTD 具有非常不同的标称电阻、例如 Cut 10和 Pt1000、则可能很难仅使用1个感应电阻器即可获得最佳性能。 但对于 Pt100到 Pt1000、这肯定是可能的。

    您通常希望将感测电阻设置为比您需要测量的最大电阻大~5-10%、在这种情况下、Pt1000的最高温度。 然后、您可以为其他 RTD 类型调整增益和/或 IDAC 值。 只需确保考虑 ADC 模拟引脚和 VREF 输入上的最小/最大输入电压。

    以下是我们的 RTD 指导手册的链接、可获取有关使用 ADC 执行 RTD 测量的更多信息:https://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf?ts=1607522918643&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    布莱恩