This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:采样错误

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956540/ads8509-sample-error

器件型号:ADS8509

当我使用0.1V 至 -0.1V 左右的 AD8809采样电压时、它将为我提供5V 等 Wong 数据、但当它对其他电压进行采样时、它可以为我提供正确的数据。原理图与数据表相同、输入范围为±10V、微调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户3947661:

    您的电路是否具有任何前端放大器? 您是否使用与 数据表中图30方框图中的组件相同的组件值? 如果您要评估此 ADC、我建议您使用我们的新一代 HV 精密 ADC ADS8681或 ADS8685、这两种 ADC 都具有许多功能、因此无需使用许多外部组件进行修整、也可提供更好的性能。

    此致、

    戴尔