This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081000:我的客户使用 ADI HMCAD1520解决方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962258/adc081000-my-customer-use-adi-hmcad1520-solution

器件型号:ADC081000
主题中讨论的其他器件:ADC09QJ1300

大家好、

我的客户使用 ADI HMCAD1520解决方案。 TI 是否有类似的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我可以看一下。 客户是否使用8位1GSPS 模式?

    他们是否需要四通道器件?

    请告诉我所有的要求、我建议我们做得最好。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我的客户应用是基于 PC 的 DSO。

    使用8位1GSPS 模式的客户也需要四通道模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这款新器件怎么样? ADC09QJ1300。

    参见链接...

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    它看起来很适合功能。 但价格太高。

    ADI 解决方案目前仅售80美元。  该器件 具有 非汽车级?

    我将提供给客户参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我知道。 我会要求客户询问 ADI 他们计划在多长时间内提供部件。

    我继承了希特勒的收购。

    不确定该解决方案是否会持续很长时间、因此客户最好能得到明确的答案。

    我将看到是否有更低成本的替代方案。

    此致、

    Rob